相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

现已发布:搭载 Sony SenSWIR-InGaAs 传感器的 Goldeye 新品

 

了解全新相机型号

 

为您的应用选择合适的相机

 

前往相机选型工具

 

专注于您的需求

我们不止于开发相机,我们探求答案。

在Allied Vision,我们致力通过计算机视觉数码相机助力客户达成目标。这项技术为各行各业的企业机构开辟了一系列全新机遇。我们的相机产品最初基于制造商需求打造,现已扩展到各个领域,包括科学与研究、医学成像、交通监控和运动分析。

 

鉴于我们的客户面临着各种应用挑战,我们始终致力提供灵活多样的相机产品线。这也是我们采用模块化相机设计的原因所在。最终,我们提供了各式传感器、镜头接口、滤镜、主板型号选择以及更多其他选项,最大限度提高灵活性。

 

了解更多

“相”您所想

可精准满足您需求的相机技术

我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。我们为此打造了模块化概念,确保相机可灵活适应您的应用需求,而不对您的应用设限。

 

熟谙如何针对不同应用场景寻找最适宜的相机解决方案。这既包括了数码相机本身,也兼顾了适配的镜头连接硬件以及软件接口。我们的工作是在任何场合以直观的方式可靠地输出所需的图像。

 

 

了解我们的产品

从嵌入式应用到科研

面向您应用的视觉解决方案

应您所需

技术支持

在图像处理项目的全生命周期中,Allied Vision为您提供全程支持。我们可随时助您将相机集成至自有系统,解决软件相关问题,确保系统在购入相机的数年内仍能发挥一贯性能。

 

我们的专家将为数字相机及其外设,以及它们与您机器视觉系统的整合提供专业的建议、设计、制造和支持。

查看技术文档和下载

时刻关注最新信息!

最新资讯

Allied Vision在中国大陆地区正式代理SVS全线相机产品

中国新闻和活动公司新闻

整合资源,进一步拓宽高速高分辨率相机产品线

Allied Vision与SVS-Vistek达成协议,为加强现有合作关系和市场拓展,  Allied Vision将在中国大陆地区代理SVS全系列相机产品,为客户提供更广泛的相机型号选择和一站式采购服务。

 

强强联合、共赢国内市场

Allied Vision 和 SVS-Vistek 同属TKH 视觉集团成员。Allied Vision 是具有31年历史的德国机器视觉相机制造商。公司一直致力于为工业检测、科学、医学、交通监控,户外娱乐和更多数字成像应用领域提供各种接口的高性能数码相机。Allied Vision的产品从配备基础功能组合的高性价比即插即用相机,到提供大量传感器、模块化选项、集成图像优化功能的高清高速相机一应俱全,以满足客户的不同应用需求。

SVS-Vistek 成立于1987年,在工业图像处理领域同样拥有丰富经验。SVS 主要开发和生产具有万兆网、千兆网以及 Camera Link、USB3.0 或 CoaXPress 接口的高性能 CCD 和 CMOS 高速或高分辨率相机。SVS 相机产品以质量、可靠性和高度可定制性为基础。根据具体使用用途,目前有六个系列可供选择:ECO(小巧紧凑)、EXO(多功能)、EVO(最高帧速率)、HR(高分辨率)和 SHR(全局快门高分辨率)。

Allied Vision 和 SVS 均为荷兰TKH视觉集团成员,此前双方在展会,市场活动及渠道共享方面早有合作。如今两家公司正式达成合作代理关系,将帮助双方实现资源互补,共同拓展中国机器视觉市场。SVS 希望凭借 Allied Vision 国内现有的销售渠道,进一步拓展其相机产品在国内的占有率。而 Allied Vision 也希望凭借 SVS 的高速高分辨率产品,拓宽现有产品线。

目前一些高端需求的视觉应用,例如屏幕面板、半导体、晶圆及PCB检测都需要高分辨率相机。SVS 的 HRSHR 系列高速高分辨率相机拥有出色的成像性能和丰富的功能,非常适合此类应用,可以和 Allied Vision 现有产品形成较好的互补,拓展现有产品组合,从而覆盖更多应用领域,为客户提供更多选择”,Allied Vision 亚太区销售总监阮志广先生提到。

 

SVS高分辨率相机产品

HR系列 – 高速和高分辨率皆可兼得

HR 系列相机为工业图像处理领域提供了最高的分辨率。经精心设计的大尺寸外壳保证了极佳的温度管理,并且几乎所有型号都可搭配大尺寸传感器,且无需使用风扇。HR 系列可配备最先进的机器视觉接口 (10 GigE Vision, Dual GigE Vision, Camera Link, CoaXPress)。

SHR 系列 – 亿万像素超高分辨率相机

SHR 系列搭载超高分辨率图像传感器,并有 CoaXPress 和万兆网接口版本可选。该系列提供最高达15100万像素的型号,并具有出色的温度管理,确保高图像质量,是最严苛的图像处理任务的理想之选。