Vimba 是 Allied Vision GigE Vision, IEEE1394, USB3 Vision, 和 Camera Link 相机的专用软件。
Vimba 包含:
- 高性能的驱动程序
- 查看器应用程序可用于即时查看图像并在不编程的情况下探索相机功能
- 用于多种像素格式输出的图像变换库
- C, C++. NET, 和 Python 接口、样例和大量用户文档
根据您的操作系统版本下载 Vimba 软件:
Vimba 缺陷像素校正管理器
Vimba 缺陷像素管理器允许您使用 Allied Vision GigE 或 USB 相机的板载像素校正功能。
支持的操作系统和相机
该工具仅支持 Windows。
请阅读发行说明以了解您的相机型号是否受支持。
如果您使用Alvium相机,请阅读发行说明。
下载
其他工具
如果 Vimba 像素管理器不支持您的相机型号,请使用:
Defect Mask Loader 工具,可用于 Mako G、Manta和Prosilica GT 相机,具有缺陷掩模功能。
请阅读 GigE 固件发行说明,以获取有关相机型号支持的更多信息。
支持的操作系统
该工具仅支持 Windows。
Defective Pixel List Manager (适用于搭载 ON Semiconductor PYTHON 传感器的 Prosilica GT 相机,带 DefectMaskEnable 功能)
Load Defect Tables (适用于搭载 ON Semiconductor PYTHON 传感器的 Prosilica GT 相机,带DefecMaskColumnEnable 功能)
AcquireControl
AcquireControl 提供了全面的相机控制和图像显示选项,以及强大的图像处理和分析功能,特别是红外相机的温度成像。
支持的操作系统
Windows 10, Windows 7, Vista 和 Windows XP (32位和 64位)
下载
AcquireControl, 发行说明, 技术手册
旧版本 SDK
在这里,您可以找到 Allied Vision 的旧版本 SDK 和其他旧版软件产品。请注意,我们并不提供对所有旧版 SDK 的完全支持。我们推荐的 SDK 是 Vimba。
PvAPI
Allied Vision 的千兆网相机的旧版 SDK(与Goldeye P、Pearleye P、Bigeye P 不兼容)。操作系统(32位和64位):
- Windows XP, Vista, Windows 7
- Linux (x86, x64, ARM)
- QNX 6.5
- Mac OS (x86, x64)
下载:
PvAPI SDK for Windows v1.28, PvAPI SDK for Linux v1.28, PvAPI SDK for MaC OS v1.28, PvAPI SDK for QNX v1.28, PvAPI Manual, PvAPI 发行说明
FirePackage
Allied Vision 的 IEEE1394 相机的旧版 SDK。
请注意:
对于非 Allied Vision 相机,驱动需要单独的授权。
下载:
FirePackage v3.1.1, 发行说明, 用户指南
DirectStreamPackage
Allied Vision IEEE1394 相机的旧版 SDK(Windows)。
下载:
Direct Stream Package v2.0, Release Information, User Guide
通过修补程序为非 Allied Vision IIDC相机启用即插即用功能:
选择子文件夹“driver”并将文件 AVT1394DSPCamera.inf 替换为修补程序中同名的文件。
Hotfix for Direct Stream Package
旧版应用程序
GigE Sample Viewer
Allied Vision 千兆网口相机的旧版查看器应用程序。
下载:
GigE Sample Viewer for Windows v1.26
SmartView
Allied Vision 1394接口相机的旧版查看器应用程序。
下载:
SmartView v1.14.2, 用户指南, 发行说明