相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏
高速生产过程中的视觉分析

紧凑型 Mako G 相机为生产流程提供慢动作记录图像

在高度自动化的生产车间里,由于速度太快,单凭肉眼无法确定引发错误的根源。作为 R&D-Vision 公司 SpeedView 系统的组成部分,Allied Vision的 Mako 相机凭借其超强的性能,令任何细节无处遁形。工厂可以通过其提供的图像对生产流程进行精确分析。

 

挑战

防止停机

 

位于马赛(法国南部城市)的喜力啤酒厂的装瓶机每秒能够灌装22瓶啤酒(每小时80,000瓶)。在如此高的运行速度中,单凭肉眼难以观察到生产环节出现的任何问题。只有等到生产线自动停止后,相关人员方才明白已经出问题了。通常他们会发现在机器中有破碎的啤酒瓶,并且,还需要花费大量的时间才能找到问题的根源。因此,如果能够全面消除此类问题,杜绝由此引发的生产线停线问题进而导致的损失,就可以大幅提高生产效率。

解决方案

高分辨率快速运行

 

R&D-Vision 是法国一家专业开发集成综合成像功能的测试和测量系统的公司。其开发的 SpeedView 移动分析系统专门针对此类问题提供补救方案。该系统搭载了Allied Vision 的 Mako G-030 高速相机,可以时时拍摄图像,为生产流程提供慢动作记录图像。


在喜力啤酒工厂,生产工艺中的精密节点对于灌装和密封至关重要,其图像尺寸可以减小至300 × 200 像素。在此条件下,SpeedView 系统可以实现的每秒1,000张的采集速度,并记录长达一小时的图像。通过进一步缩小图像采集区域,拍摄速度甚至可以提高至每秒6,000张。

根据处理速度的不同,用户可以手动或使用相机中的可编程逻辑控制器 (PLC)信号进行分别记录图像。

效益

避免中断

 

通过这些记录图像,维修团队能够快速高效地甄别和补救故障原因,无需过度中断生产,或者避免引发故障停机,从而挽回每分钟数千欧元的停机损失。

“对于像喜力啤酒这样的客户而言,防患于未然,是提升质量水平、实现零故障的最佳法宝。”法国R&D Vision 的出口经理Francois-Dimitri Mennesson说道。"

用户可实现零失误率。

相机: Mako G-040

小尺寸、高帧率

Mako G-040 是一款40万像素的千兆网机器视觉相机,搭载高质量 Sony IMX287 CMOS 传感器。在满分辨率下 (728 × 544 像素), 相机每秒可拍摄286张图片。在更窄的感兴趣区域下,速度可进一步提升。


紧凑型的外形是 Mako 相机的一大优势。它的小型外壳可以安装在最紧的地方和角落的装瓶机或是其他生产设备中。此外,由于以太网供电(PoE),相机仅需一根电缆即可进行供电和数据传输,这使得相机易于集成到生产线中。

了解更多

 

亮点

  • Mako G 相机可实现每秒1000张图片的拍摄速率

  • 在不中断生产过程的情况下,可以快速有效地确定故障原因

  • 可避免生产停机导致的时间成本损失

  • 提高生产效率,提前避免任何可能导致质量问题的风险

  • 紧凑型外形以便轻松运输和在小型空间中集成