相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)
工业级织物缺陷安全检测

Mako 相机用于织物检测,确保产品质量可靠

织物在日常生活中随处可见,是用途最广泛的产品之一,可用于在几乎所有你能想到的行业中,例如时尚与生活方式、医疗或汽车等行业。根据工业标准,工业织物须具备特定属性。

 

COMVIS 是一家位于荷兰的纺织品公司。COMVIS 开发了 Texplorer® 软件套件, 用于纺织和工业织物内联质量检测。Allied Vision Mako相机的检测设备能够检测数千公里长的织物,发现其中任何可能影响织物可靠性和质量产生的缺陷。

挑战

质量检测至关重要

 

每一种织物都有其独有的特性,包括舒适性、强度、吸水性、拒水性、耐磨性和透气性。织物在任何情况下都须为使用者提供100%完全可靠的质量,不能出现任何缺陷。归根结底,织物的安全性取决于带子、绳子或其它材料的拉伸强度或弹性,有缺陷的产品可能会带来致命的后果。质量控制和评估是纺织品制造商在生产过程中的重要环节,这一环节为织物的质量和产品特性提供保障。仅凭肉眼观察来实施质量控制与评估环节不仅费时,而且容易出错。

为此,COMVIS开发了Texplorer®软件套件。这是一款用于纺织和工业织物内联质量检测的专业视觉软件。运行Texplorer®软件的COMVIS视觉检测设备需要对窄幅织物(如用于捆扎的安全带、松紧带、软管和工业皮带等)和宽幅织物(如帘子、筛子、(医用)绷带、服装内层、编织和非编织织物等)进行检测,检测内容包括疵点、污点、断丝和染色剂缺陷等。该应用需要一种紧凑型的相机,能在高帧率下提供高分辨率的图片成像。

解决方案

短时间检测长达数公里的织物

 

COMVIS 决定在它们的检测系统中采用 Allied Vision Mako 相机。他们通过机器视觉的标准软件 HALCON 将两台Allied vision Mako G-234相机集成到 Texplorer 软件套件中,该相机体积非常小,可以被轻松集成到 COMVIS 系统等检测设备中。该相机采用以太网供电 (PoE),只需一根电缆即可完成对电力输送和数据传输。

Texplorer 软件可以对织物的特定属性进行实时分析。Texplorer系统对所拍摄图像的分析是通过强大的图像和数据采集算法完成的,因此能够捕捉最难发现的细小缺陷。通过一份图形概览,可以观察受检织物最近1000米长度内的质量状况,每一项缺陷类型都会使用对应的彩色圆点标出。如有需要,还可以对被发现的所有缺陷进行物理标记,并保存到包含所有必要数据(如时间、位置、生产批次和缺陷图像等)的缺陷日志文件中。检测到的缺陷信息所生成的文档确保了缺陷的完全可追溯性,有助于生产工艺持续改善。检测系统可一次性检测几公里长的织物,最高速度可达200米/分钟。

效益

100%全检

 

通过自动化视觉检测设备代替目测的方式,纺织品制造商可以加快生产流程,并提升产品质量。应用程序管理工具可以显示实时缺陷图像,而操作人员在无需停止或减缓生产过程的情况下即可进行协议编辑和设置调整。

得益于COMVIS Texplorer检测设备的辅助,纺织品制造商可以向客户交付全数完美无瑕的A级产品。产品都将经过100%的工业标准全检,这对用于与安全相关的应用尤为重要。

STEMMER-IMAGING公司(位于荷兰聚特芬市)的销售经理Harm Hanekamp表示:“全世界50%的汽车安全带都经由COMVIS和Allied Vision Mako相机检测。”

"您车里的安全带有大约50%的几率都是由 COMVIS 和 Allied Vision Mako 相机检测的。"

相机: Mako G-234

小体积、高性能

Mako G-234 是一款紧凑型千兆网相机。该机型搭载235万像素的工业级 Sony IMX249 CMOS 传感器。在全分辨率模式下帧率可达41.2帧/秒。在更小的感兴趣区域(ROI)下,帧率可进一步提高。

得益于传感器的精准校正技术,该相机可为织物检测提供高质量成像。

亮点

  • 高分辨率可检测最细微的缺陷

  • 实时可靠的检测结果确保高效的生产流程

  • 保证高质量产品的100%全检

  • 得益于小尺寸、工业级标准化设计和优异的连接性,可实现轻松集成