机器视觉行业专家 Allied Vision Technologies GmbH(施塔特罗达)和 MVTec Software GmbH(慕尼黑)强强联合,集合双方的工业和应用技术共同打造全新嵌入式视觉套装。该套装款融合了软硬件元素,旨在减少产品开发的评估和原型设计工作,方便用户在常用的 NVIDIA Jetson Nano 开发工具包上轻松完成嵌入式视觉应用测试工作。入门套装包含Allied Vision的创新型 Alvium 1500 C CSI-2 相机,以及由多个机器视觉应用程序所构成的演示程序——所有应用程序都基于MVTec的综合性机器视觉软件 HALCON 设计,售价仅 1830 人民币,极具吸引力。该套装将于2020年11月3日-5日中国机器视觉技术展览会上首次向公众亮相,并接受预定。
高效速成的集成化解决方案
“这款嵌入式视觉入门套装是在嵌入式平台上开发机器视觉应用的理想入门之选。其采用即插即用的设计方式,可立即针对现有机器视觉应用开展测试。”,MVTec 的嵌入式视觉产品经理 Christoph Wagner 表示:“与此同时,它利用自带嵌入式GPU的NVIDIA Jetson 平台以及 JetPack SDK 构建深度学习应用程序,运算时间远低于 CPU 平台。我们相信,这一入门套装将让嵌入式视觉应用开发变得更为简单,使大量潜在客户更轻松地涉足嵌入式视觉领域,开拓全新市场。”
Allied Vision 软件产品经理 Mark Schenk 补充说道:“Allied Vision CSI-2 相机、机器视觉软件和 NVIDIA Jetson 平台强势联手,是引领工业机器视觉应用转向嵌入式系统的绝佳之选。借助 Allied Vision 统一的 MIPI CSI-2 驱动程序,用户可从大量 Jetson 产品之中精挑细选,打造硬件加速嵌入式视觉解决方案,并且可以在后期产品开发阶段无缝切换至具有更高分辨率、更多功能的全新 Alvium CSI-2 相机,充分享受这一组合带来的巨大优势。”
“基于 Jetson 平台,该入门套装搭载了工业相机和机器视觉软件,能够快速便捷地评估嵌入式视觉应用。”NVIDIA 产品经理主管、机器自动化及机器人产品总经理 Murali Gopalakrishna 表示:“它可以帮助企业和研发人员开发和部署多种工业物联网前沿应用,缩短产品上市时间。”
一体化机器视觉技术
这款嵌入式视觉入门套装的主要部件有:Allied Vision 的 Alvium 1500 C-120 1.2 MP CSI-2相机(这款相机搭载了性能强劲的 ON Semi AR0135CS CMOS 传感器)、MVTec HALCON机器视觉软件(浏览器形式的演示应用程序,运行时无需额外的软件授权许可证)以及专为 Allied Vision 相机预装的 MIPI CSI-2 驱动程序。该套装的核心部分是一块三角形电路板,支持运行不同机器视觉技术应用实例,如比对、条形码及数据码读取、位置估算和基于深度学习的分类等。
该套装还需要一些必需配件方可应用,配件均已包含在套装之中,包括:适用于 NVIDIA Jetson Nano 平台的适配板、CSI-2 柔性电缆、S 接口镜头和 Alvium 三脚架安装面板。
用户可借助入门套装运行预装的应用实例。如果具有 MVTec HALCON 软件开发许可证(未随附),还可以通过 HALCON 功能丰富的工具箱进行自定义应用开发。
这款嵌入式视觉入门套装将在2020年11月20日 MVTec HALCON 20.11 全新版本发布后即刻上市,专为 NVIDIA JetPack 4.4 SDK 开发的 Allied Vision CSI-2 驱动程序也将同步发布。