相机选型工具
在线咨询
扫码咨询
(无需添加好友)

Alvium平台大幅扩展机型阵容,新增更多接口、功能和主板的支持

新闻列表

新闻最新消息公司新闻

在纽伦堡嵌入式世界大会上,Allied Vision展示了Alvium平台海量的支持选项。

Allied Vision将在纽伦堡嵌入式世界大会(2号厅2-440展位)展示一系列用于工业嵌入式视觉的创新型相机系列全新选项。Alvium相机现可支持GigE Vision、5GigEVision、FPD-Link III和GMSL2协议,提供6种接口选项,可满足用户多样化的需求。Alvium平台提供25种高画质图像传感器、各式镜头接口、外壳选项和广泛的光谱范围灵敏度,共有200多款不同配置机型供选,极大地丰富和扩展了该系列的灵活性。

多功能嵌入式生态系统

除广泛的相机选型(从USB3 Vision到MIPI CSI-2和FPD-Link III,再到GigE和5 GigE Vision接口),Allied Vision还展出了一系列支持NVIDIA嵌入式平台(包括全新的NVIDIA® Jetson AGX Orin™)的相机套件。AGX Orin是全新的NVIDIA Jetson系列模块,是一台超级小巧的AI超级计算机。这使得Alvium相机用户可轻松利用这一强大的AI系统,打造节能型自主设备。Allied Vision还提供了Jetson开发者套件转接板,可轻松与Alvium CSI-2、FPD-Link3和GMSL2相机互连。我们还将所有Alvium CSI-2机型驱动程序开源上传至Github.com,该驱动程序适用于NVIDIA Jetson AGX Xavier、Xavier NX、TX2 NX和Nano,并且支持全新的 NVIDIA JetPackTM 4.6.1。此外,我们还提供了JetPack 5.0 DP的测试版驱动程序,额外支持AGX Orin。

Allied Vision 将其丰富多样的视觉生态系统带到展会现场向观众动态演示,涵盖了NXP、AMD Xilinx、Texas Instruments和Raspberry Pi的模块。借此,观众可以亲身领略Alvium平台无可比拟的灵活应用以及各式潜力无限的解决方案。

可应客户要求提供:Alvium FPD-Link IIIGMSL2相机,打造长线缆解决方案

Allied Vision现还可基于Alvium MIPI CSI-2相机,提供配有FPD-Link III或GMSL2接口和Fakra连接器的特别定制机型。藉此可打造长达15米、接口格外牢靠的长线缆解决方案。

新相机,新功能

Allied Vision新推出的Alvium 1800 U-052和Alvium 1800 U-291相机,搭载了采用Pregius S全局快门技术的索尼第三代IMX CMOS传感器,从而为Alvium 系列的USB3 Vision接口机型增加高速应用支持。这两款相机还支持选择MIPI CSI-2接口。而最新版固件为所有支持GenIcam for CSI-2协议的Alvium CSI-2相机以及所有Alvium USB3相机添加了以下功能:5x5卷积滤波器,带自适应降噪模式;ADC选择,用于在12bpp(每像素比特)、10bpp和8bpp之间选择读出模式的色位深度;可保存多达4种不同的用户设置;定时器控制,支持用户精确同步照明。

汇聚视界豪强,合力引领未来

Allied Vision与比邻展台(2-444展台)的NET GmbH均隶属于TKH Vision集团,两家各自领域的杰出厂家将共同为观众呈现一系列先锋解决方案,展现TKH Vision集团无比坚毅的壮志雄心。

新闻列表