相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

交通运输

随着人口和经济的增长,公路及铁路货运和客运规模也水涨船高。虽然全社会不断加大基础设施投入,但汽车和卡车保有量仍在稳步增加。与此同时,人们对速度、机动性和安全性的要求也越来越高。

 

面对上述难题,基于视觉的自动化 ITS 交通控制和监控逐渐兴起,成为了智慧城市建设的重要一环。这类应用的相机不仅必须要应对极端的气候条件和不断变化的光线强度,还必须实现速度和信息流的高度同步。

典型应用

车速和红灯执法检测
收费管理
交通管理
铁路检测
无人机

我们可帮助您针对自身应用寻找出最适宜的相机

30多年来,Allied Vision始终致力帮助客户达成其成像目标。Allied Vision想客户之所想,针对每种应用寻找个性化解决方案,这一做法也使Allied Vision成为机器视觉市场全球领先的相机制造商之一。


我们的工程师设计的数码相机提供了海量的分辨率、帧率、带宽、接口、光谱灵敏度、传感器技术和技术平台选项。

 

我们推荐的相机

用于:户外应用

作为户外成像应用设备,交通监控和路由系统必须能够应对极端气候条件和复杂照明条件。这也对所用相机的坚固性和动态范围提出了较高的要求。

Prosilica GT

Prosilica GT 坚固的外壳使其成为严苛环境下的理想解决方案。该系列产品提供多种镜头控制模式选择,可针对不断变化的光线条件灵活调整图像亮度。

用于:高拍摄速度应用

不仅道路上行驶的待监控车辆车速和数量迅速增加,交通管理系统需要处理的数据量也在迅速增加。

用于:红外感光应用

由于可见光可能致人失明或干扰应用目的(例如,车速和红灯执法检测),因此相机如果具备红外灵敏度,其应用将具备明显优势。LiDAR 系统越来越多地应用于自动驾驶车辆的距离和车速测量,并通过红外相机校准。

Alvium 1800 C 和 Alvium 1800 U

采用 MIPI CSI-2 D-PHY 软电缆 的 Alvium CSI-2相机,在全分辨率下的帧速率高达289 fps,带宽高达4.2 Gpbs,可以非常快速地生成和传输大量图像数据。具有 USB3视觉兼容接口的 Alvium 相机提供高质量图像,帧速率高达289 fps,带宽高达3.6 gpbs。

Manta NIR

The Manta camera family includes near-infrared (NIR) optimized camera models offering different enhanced NIR sensitivity.

Alvium SWIR

Alvium SWIR cameras are the smallest industrial grade low-power uncooled SWIR core modules on the market. Equipped with the new IMX990 or IMX991 SenSWIR InGaAs sensor from Sony, the SWIR camera modules provide you high image quality and frame rates at small size, low weight, power, and costs (SWaP+C).

Goldeye 短波红外相机

对于全球领先的自动驾驶汽车公司来说,Allied Vision Goldeye 红外相机才是高精度 LiDAR 校准背后的秘诀。

所有 Goldeye 相机均搭载 InGaAs 传感器技术,对 900-1700 nm 波段红外短波非常敏感。