相机选型工具
{{ totalBookmarksCount }}
书签收藏

工作岗位

您是否将每一份工作都视为职业和个人发展的机遇?  那么我们将是您的上佳之选。请通过我们在下方提供的全球职位搜索引擎,查询您所属领域的职位机会。

让您的职业生涯步入全新维度!

您是否已在自己的职业领域站稳脚跟,希望寻求进一步的发展空间?Allied Vision正在寻求您这样的菁英人才。我们一直在寻找有抱负,在质量和创新方面与我们抱有相同热情,同时致力提升客户满意度的专业人士。我们为您提供了广阔的平台,让您可以在我们公司、在您的职业岗位上一展身手,成就职场传奇。您将在我们这里享受到精心规划的职业发展进阶路径、丰富的个人培训机会、丰厚的薪酬和协同合作的工作环境。

 

查看工作机会

接受来自Torben Maschmann和Sebastian Günther的面试

Sebastian Günther, 研发部门主管

您在 Allied Vision 的职业生涯如何?
在电气工程毕业后,经历了多个汽车和航空业的各种职位,我于2015年加入 Allied Vision,担任主机软件开发人员。我作为开发人员的时间很大程度上受到 Alvium camera 系列的影响,我们在ASIC开发方面做了一些全新的事情。在这里,我主要参与了嵌入式系统上 Linux 内核驱动程序的开发。后来我担任了技术领导的角色。在此期间,我与产品管理部门密切合作,共同制定了相应的市场和公司战略。

 

2019年,我接管了整个研发部门。这对我来说是一个很大的职业飞跃。然而,我之前的工作经验让我对公司和我们的流程有深入了解。因为我本人是 Allied Vision 的开发人员,我对项目和产品非常了解,并且对工作和复杂性有良好的感觉。我认为这是一个很大的优势。我们还有一支强大的团队,在建立、挑战和推动未来的研发方面给予了我巨大的支持。

您特别喜欢 Allied Vision 的哪些方面?
能够用相机解决不同应用的特定问题依旧让我兴奋。我们开发的产品基于一种有趣、复杂的技术,这让我非常着迷。因此,我不难认同该产品,我个人认为它非常重要。当然,良好的工作氛围也同样重要。

您如何看待工作中的挑战?
在 Allied Vision,我们不会回避处理技术要求非常高的项目和开拓新领域。我们正处在一个令人兴奋的市场中,我们有很棒的产品。这是一个非常有趣的工作环境。Allied Vision 为我们提供了巨大的个人发展机会。当然,这始终是一个你如何看待它的问题,以及目前对公司来说什么是重要的问题。我在Allied Vision特别发现的是,经典的职业道路并不总是遵循,而是关注潜力以及如何唤醒这些潜力。

您对其他申请者有什么建议?
作为一名工程师,任何想有所作为的人都不怕挑战和价值观​​进一步发展,那么 Allied Vision 是你正确的选择。

应届毕业进入精彩职场!

您是否已完成学业或即将毕业?现在到了在实践中熟练运用所学理论知识,一展抱负的时候了。  您会发现,在 Allied Vision 工作既充满挑战,又获益匪浅。这是因为我们不仅提供了绝佳的职业发展机会,同时还提供了跨国工作机会。

查看工作机会

接受来自Bernardo Luck的面试 - 应用工程师职位

接受来自Kaustubh Gujar的面试 - 企业策略采购经理职位

Bernardo: "如果你希望工作在一个开发且自由的工作环境,Allied Vision 绝对是你的首选"

Bernardo Luck 乐享德国阿伦斯堡应用工程师国际工作环境。

 

嗨,Bernardo,请自我介绍一下,告诉我们您在 Allied Vision 的职业成长路径和目前的身份?
2013年,我以一名实习生的身份进入 Allied Vision 应用工程部门学习。在此期间,我和许多同事成了朋友。  公司工作氛围十分融洽,两年后我非常愉快地接受了入职邀请。

作为应用工程师,您承担哪些职责?
我主要针对客户提出任何产品难题提供咨询意见。我会帮助客户和销售同事解决所有技术问题。我还负责为客户培训准备演示文稿内容。同时在贸易展会期间,我还要负责准备在参展期间演示的产品。

能否和我们分享一下您的岗位中有哪些激动人心的内容?
与客户和同事共事期间,我获得了多元的文化体验,这格外令人兴奋。你必须适应客户不同的思维方式,找到正确的“基调”。此外,应对不同的技术任务并探索全新的解决方案思路也很有趣。在内部,我们与同事有非常多思维碰撞的经历,这也是非常愉快的经历。

您当初是如何了解到 Allied Vision 的?
从同学那里听说的。

您的岗位需要大学学位吗?
我的专业是电气工程,主攻电子通信。但这个岗位可能需要电气工程、计算机科学或程序方面的知识,包括硬件设计和软件开发方面的知识。

您如何评价 Allied Vision 的企业文化?

Allied Vision 同时拥有来自欧洲、北美和亚洲的同事,具有多元的工作环境。尽管公司规模很大,但我觉得彼此之间的交流非常友善,同事也非常热心,整个工作氛围非常轻松。


您会给其他求职者什么建议?
充分发挥您的激情和技巧,自如应对您的任务和挑战。如果您喜欢开放坦诚的工作环境,Allied Vision 是您的不二之选。


能展望一下自己未来几年的规划吗?
随着我的经验和知识不断增长,我希望承担更多责任、获得更丰富的经历,并希望将来能够领导一个团队。

Kaustubh: "对于我个人来说,没有比 Allied Vision 更好的地方了!"

Kaustubh Gujar 来自印度,在德国学习,并在 Allied Vision 的帮助下发表了硕士论文。他被聘任为采购经理,现仍在阿伦斯堡办公室工作。

 

嗨,Kaustubh,能否简单自我介绍一下?
我叫 Kaustubh Gujar,来自印度。目前,我在 Allied Vision 德国阿伦斯堡担任战略采购经理。

作为 Allied Vision 的前实习生,您有哪些不一样的经历呢?
我当时正在德国汉堡工业大学攻读国际生产管理硕士学位。然后在 2013 年 7 月开始在 Allied Vision 企业发展部开始硕士论文写作。我的专业背景是生产管理,因此不得不快速上手学习许多相机及其特定应用市场相关的知识。在阿伦斯堡办事处员工的大力支持下,我掌握了必要的知识,从而得以将自己的时间专门投入到特定垂直市场的市场调研中。我甚至有机会与销售经理一起出差并结识潜在客户,以更深入地了解我们所在的市场。

您当初是如何了解到 Allied Vision 的?
在我求学期间,曾担任汉堡工业大学技术与创新管理研究所的研究助理。当我即将结束学业时,忙着寻找硕士论文选题。我的前老板知道 Allied Vision 的工作领域,推荐我以 Allied Vision 作为研究主题。结果,我收到了 Allied Vision 企业发展部撰写硕士论文的邀请。

Allied Vision 工作的体验怎么样?
在 Allied Vision 撰写论文让我有机会在充满全球竞争和挑战性、同时又格外友好的氛围中工作学习。我对相机和应用市场积极的求知欲总能得到准确积极的回应。在此我不仅增强了自身的知识,更磨练了职业道德。最终,我被聘任为战略采购员,可以迅速承担更多职责。工作之余,参加同事间的烧烤聚会和员工互赠生日礼物也是非常愉快的经历。总体而言,我的职业发展非常积极,Allied Vision 提供了这种非常有益的氛围。就我的论文撰写经历来说,没有比 Allied Vision 更好的地方了!

体验职场生活乐趣!

您是否正在寻找真正深入职场的实习工作?Allied Vision为您提供了通过实践经历提升学术知识的良机。加入我们,进入这个活力四射、蓬勃发展的相机技术和工业级图像处理大家族。藉此机会细致了解应用软件解决方案和高端相机技术这一神奇的混搭组合,探索 Allied Vision 在不同的专业领域的风采。

您将可能参与创新项目,了解最新技术发展成果,并有机会与我们全球各地的专家建立联系网络。

查看实习机会

希望了解更多您可能参与的项目类型情况?不妨阅读一下我们的研究案例,了解 Allied Vision 的工作氛围。

接受来自Finn的面试
 

了解我们的大学项目

我们如何回馈社会?除正常回馈计划外,我们还赞助大学项目。而事实上,作为回报,我们收获了许多真正有用的知识。  我们的机器视觉相机可被应用于许多学科,包括农学、天文学、生命科学和机械工程等。以下是由大学研究人员和学生使用我们相机进行的一些项目案例。

Finn:工作环境愉快,成长和学习空间广阔

简单自我介绍一下好吗?
我叫 Finn,26岁,来自汉堡。目前正在汉堡工业大学学习医学工程,专业是医学和控制工程。我对计算机辅助图像处理特别感兴趣。

您通过哪种渠道了解到我们的信息
当时我正在寻找一份学生兼职工作,很快在公用求职网站获知 Allied Vision 的信息。我提交了申请,随后收到了面试邀请。

作为研发部门的兼职学生,您负责哪些工作?
我没有任何固定的日常工作。我以一名深度学习应用领域实习生的身份,参与了许多项目。常见的工作之一是计算机视觉应用原型开发,以及 Allied Vision 相机的嵌入式系统集成。例如,我曾利用 VTec 的图像处理软件 Halcon 实现了一种基于深度学习的异常检测。一台相机拍下了正在冒泡的药片。程序能够检测并定位药片中人为造成的瑕疵。另一个项目是“人体体姿预估”(Human Pose Estimation),即用摄像机记录下一个或多个人的视频。随后,通过一套深度学习算法定位人体关节和身体部位的位置。由此收集的关节位置信息可用于多种应用。在我的实际案例中,通过关节位置信息制作了一段简单的骨骼动画。我目前正在研究一个小型移动机器人,预期可在 Allied Vision 相机和深度学习算法帮助下根据环境自主移动。为实现更好的导航效果,两台相机以立体摄影的方式布置在一起,从而计算出深度信息。项目期间偶尔也会有小任务,比如设计相机支架或通过 3D 打印机测试配置情况。理论上说,在所有项目中,我都有机会决定想要从事的研究方向,并且能够贡献我自己的想象力和想法。


您觉得 Allied Vision 对您的员工关怀怎么样?

员工支持非常棒。公司对我来说是个全新的环境,尤其是在初来乍到之时,我简直不知所措。但我的上司总会花时间解答我的问题,或专门帮助我解决问题。这使我能够很好地熟悉环境。如果没有时间或问题过于专业,还有许多其他员工可以为我提供帮助。因此,在几乎所有领域中我都能够求助于这些具有丰富经验的员工。对我来说,最重要的是可以灵活安排工作时间,没上满班也不会感到压力。这从来都不会构成障碍——我拥有很高的自由度,能够很好地分配学习和工作内容。

您觉得 Allied Vision 有哪些特质?哪些方面令您印象深刻?
在我看来首先是友善的工作氛围。从入职开始,所有员工都能与我友善交流,总能就我的问题施以援手。我感觉自己在这里受到重视,而且也能接触到重要的工作。

未来几年您有什么规划?
我希望能保持像以前一样:充满好奇心地解决新问题、在工作中创造具有创造力和乐趣的产品原型。拥有愉快的工作环境和相处融洽的同事对我来说是十分重要——就像在 Allied Vision 这样。

您对其他学生有什么建议?
我会鼓励每一位学生去找一份兼职工作或实习,或以其他方式积累工作经验。无论在哪家公司,都能学到很多东西,包括对自身能力的认识。我认为每个人最终都必须,而且一定会找到自己的出路。以我的经验,只有您积极应对,不断寻找甚至时不时走些弯路后,机遇才最有可能出现。

 

人体体态识别

在工作中学习
 

 

在培训生期间,我们为您提供...

  • 根据您的培训计划,在所有部门获得实践经验的机会
  • 补充和备考课程
  • 实用、高素质、敬业的培训师
  • 有机会与世界各地的多个部门合作,并被安排在不同的地点,在所有地点都有现代化的工作环境
  • 在团队内部参与高学习潜力的挑战

    职业培训        

    实习机会