硬盘外壳的视觉检测

Allied Vision的Manta G-505B PoE和Mako G-125B PoE相机用于硬盘外壳生产过程中的质量控制

Visual Machine Inspection

Inspection Points Station 1

Inspection Points Station 2

每个人都希望拥有更多存储空间

随着我们当前社会对数字存储的需求不断增长,在过去的几十年中已经有越来越多的硬盘驱动器(HDD简称硬盘)被生产出来。硬盘是一种数据存储设备,它利用磁存储原理,使用涂覆有磁性材料的一个或多个固态快速旋转的碟片来存储和检索数字信息。 随着硬盘制造商不断增加硬盘产量,产品特性也由之变得更加复杂,因此硬盘生产过程中的质量管控变得更加重要 - 要求更高的生产精度和更短的生产周期。

硬盘被完美地安装和密封在硬盘外壳中也至关重要。 硬盘外壳需要确保所有组件都完美固定在相应位置,并且机械部分在产品的整个使用寿命期间都能正常工作。 它还可以保护敏感的磁力驱动器免受灰尘、湿气的侵袭,还能够抵抗冲击或振动。

硬盘外壳的质量控制

为了保证硬盘的绝对安全,硬盘外壳制造商必须确保硬盘外壳的螺纹孔没有缺陷或漏加工。 Flexon Technology是一家位于泰国的系统集成商,专门从事视觉检测系统、自动光学检测模块、自动机器和数据管理软件等制造设备的定制设计。

Flexon开发了可视化机器检测(VMI)设备,用于检查硬盘外壳是否缺少螺纹、螺纹不完整、螺纹损坏以及漏加工或错误加工。 它使用Allied Vision的Mako G-125B PoE和Manta G-505 PoE相机对硬盘外壳的顶部、侧面和背面进行检查。

Mako G-125B PoE是一款千兆网机器视觉相机,采用高品质Type 1/3 Sony ICX445 CCD传感器和EXview HAD技术。 在满分辨率下,这款相机速度可达每秒30.3帧。 利用较小的感兴趣区域,可以实现更高的帧速率。 Mako G-125B PoE具有与许多模拟相机相同的超紧凑小巧外形和相同的安装位置。 它包括以太网供电(PoE)、三个光隔离输出和一个64 MB的图像缓冲区。 图像质量由精确对准的传感器来把控。

Manta G-505B PoE是Allied Vision的多功能千兆网机器视觉相机,具备多种功能。 它采用了高质量的Type 2/3 Sony ICX625 CCD传感器。 在全分辨率下,该相机速度可达每秒15.0帧。 利用较小的感兴趣区域,可以实现更高的帧速率。 这款相机的特别亮点是三个查找表、复杂的色彩校正功能、坚固的金属外壳和多种模块化选项。

视觉 1工作站配备2个相机,相机1是Mako G-125B PoE,相机2是Manta G-505 PoE。

Mako G-125B PoE相机用于硬盘外壳顶部的缺陷检查。 缺陷标准包括缺少或不完整的螺纹、螺纹损坏、缺少机械加工面和缺少钻孔。

Manta G-505B PoE相机则用于定位位置,位置确认后,Mako G-125B PoE在4.2秒内在此站内迅速捕捉由Manta G-505B PoE定位的14次画面。

完成视觉1 站的检查后,硬盘外壳将在到达视觉2站之前进入翻转站。视觉2站有4个相机。 相机3、相机4和相机5是Mako G-125B PoE,相机6是Manta G-505B PoE。相机3和相机4正在检查硬盘外壳的侧面是否有缺失或不完整的螺纹。 相机5检查硬盘外壳的背部是否有缺失或不完整的螺纹、缺少铆接、缺少钻孔,检查机加工表面以及零件编码,而相机6则用来找到螺纹孔的位置。

该站的一个循环周期为4.8秒,相机4、相机5和相机6总共拍摄14张照片。在视觉2站完成检查后,如果所有条件都满足,则硬盘外壳将进入卸料输送带。 如果硬盘外壳未通过检查,它将进入次品堆(问题物料堆放处)。

凭借生产线中的VMI机器,硬盘外壳制造商能够提高硬盘外壳质量控制检查的效率和准确性。 这对于满足市场上硬盘外壳的高需求量至关重要。

 “高分辨率多功能GigE相机Manta G-505B PoE和小巧且性价比优异的Mako G-125B PoE的组合非常适合视觉机器检测(VMI),因为它满足所有要求。 我们也得到了Allied Vision在泰国的合作伙伴Dynatech Instrument的大力支持。”Flexon Technology的所有人Somporn K.表示。