Mobidium是一家位于法国巴黎的新成立公司,专门为营销活动、商贸展、销售点广告、博物馆和展览开发和推销创新型的互动多媒体应用。
当前形势:顾客接收的广告信息过度饱和
Virtual Stage引起了那些每天收到过多广告信息的人们的注意。通过利用地板的横向维度,顾客能自己触发广告信息或以好玩的方式与之互动。不管是投放在贸易展销会上、营销活动上、新闻发布会上还是直接投放在销售点,它使产品看上去形象鲜明且具有创新感。
解决方案:一个新型广告媒体
展台的地板上投影了一张水面的图像。当有人踩上这张图像时,每一步都会在水面上产生涟漪,同时还会有金鱼从入侵者脚边游开。当按下按钮时,虚拟的池塘就会变成层层叠叠的叶子。如果访客踩上图像,叶子就会像真实的情景那样围绕他飞舞。水面或叶片效应只是Vitual Stage给观众带来惊奇体验的其中两个例子。这项新技术主要是针对那些正在寻找新颖、原创,令人印象深刻的广告媒体的广告商和广告机构。图像和动画能根据您为品牌、标识或产品设定的场景进行调节和自定义。
要求:快捷的数据传输和多相机功能
Virtual Stage的神奇逼真感归功于最新的图像成像技术:当有人踩在图像上时,相机就会捕捉到这个动作,同时软件分析动作来及时选择相应的视觉效果。
Virtual Stage的地板仅仅是一个可让人在上面行走的平面画布,它没有传感器或动作检测器。一台投影机将电脑生成的图像从天花板投影到地板上。一台Allied Vision Technologies的数码相机监视此背景图像上人们的动作并将数据传输到一个系统电脑上。系统电脑是一台苹果Mac Pro,它也能生成图像。软件由Mobidium开发,用来实时分析事件以及人们的每个动作,从而决定舞台怎样作出反应——比如,是选择水面上的涟漪效应还是池塘里鱼儿四散逃跑的效应。
地板上产生的图像根据天花板的高度能放大或缩小。技术的关键在于将几台投影机和一系列相机串联起来,这样系统就能在巨大的背景图像下,以马赛克图案创造出任何大小的表面图像。
Mobidium的总监Patrice Etienne说:“这种应用成功的关键首先是成功地找到人们站在地板上的位置,然后快速拍摄、传输并处理图像”。因此相机在系统根据访客动作迅速作出反应的能力上起到了重要作用。“对于马赛克图案中较大的图像,系统必须能够运行几台毗邻的相机。”
AVT的客户非常满意:“Guppy是专为Virtual Stage创造的相机。”
Allied Vision Technologies在法国的独家经销商IMASYS把AVT的Guppy数码相机,即Guppy F-033B推荐给Mobidium。这款FireWire相机能在VGA分辨率(30万像素)模式下,以多达每秒58帧的速率传输图像。它是一款单色相机,配备一个红外滤镜(IR-Pass)来防止环境光线对红外光线造成的干扰。Patrice Etienne高兴地说道:“Guppy像是专门为Virtual Stage而创造的。作为一款坚固的工业相机,它工作可靠且图像质量高。它的FireWire接口也是多相机操作的理想选择,且能与我们所用的Mac电脑完美结合。”
实践:营销活动及销售点广告
Virtual Stage已经用于大型场合,如商贸展、公司活动和时装展。例如,它被用在沙特石油公司ARAMCO的周年庆典中、法国能源公司Suez和GDF合并时的公关活动上,以及新款手机HTC Diamond Touch发布会上。化妆品公司娇诗韵也同样运用Virtual Stage来展示产品。
除了这些独特的项目外,公司还有在销售点持续使用的简易版Virtual Stage,以改善顾客的购买体验,使他们能够注意到新的产品、优惠或品牌。
Virtual Stage是帮助广告商巧妙应用数码图像处理技术吸引顾客并使自己从竞争中脱颖而出的一个例子。此应用也充分证明了工业图像处理技术越来越多地在制造业之外开拓新市场——这里指的是市场营销、广告和销售。