档案

面向NVIDIA Jetson Nano开发者套件的Alvium相机套件现已上线

Allied Vision 发布首款易于集成的Alvium CSI-2相机套件

为使Alvium CSI-2相机能够尽可能方便地集成进任意系统,Allied Vision将发布各种版本的Alvium相机套件,其中包括一台Alvium CSI-2相机、一套配件和一个即插即用的SD卡镜像。首款发布的套件是专为NVIDIA Jetson Nano开发者套件量身定制的Alvium相机套件。


面向NVIDIA Jetson Nano开发者套件的Alvium相机套件

面向NVIDIA Jetson Nano 开发套件的全新Alvium 相机套件包括:

  • Alvium 1500 C-500c 彩色版相机,搭载ON Semi AR0521 CMOS传感器,500万像素,附带S-接口和开放式外壳
  • Allied Vision镜头(焦距8mm)
  • 面向NVIDIA Jetson Nano 开发者套件的CSI-2适配板
  • 2根CSI-2线缆
  • 三角架安装板
  • 预置SD卡镜像,随附CSI-2驱动程序

完整套件定价仅229美元或1830人民币,极具吸引力。这一套件性价比绝佳,功能全面,系统开发人员在原型开发阶段即可轻松上手,也为Alvium相机嵌入系统或项目提供了独特的机遇。

 “与NVIDIA这一视觉计算领域的创新领导者达成合作,极大地增强了我们的现有视觉技术方案,能够更好地帮助用户实现其成像目标。我们有着强大的工业级的相机技术和图像捕捉解决方案,能够为开发者在工业检测、医疗和科学成像、交通监控以及其他新兴应用领域提供强力支持,我们对此非常期待。”Allied Vision产品经理Mark Schenk表示。

 “用于Jetson Nano的Alvium工业级CSI-2相机套件专为嵌入式视觉应用开发,将为开发者提供简单易用的平台。Allied Vision为NVIDIA Jetson平台所提供的技术支持将为我们的合作伙伴生态系统带来了工业相机领域的宝贵经验。”NVIDIA自主机器产品管理负责人Murali Gopalakrishna补充道。"


面向NVIDIA Jetson模组系统的CSI-2驱动程序

Allied Vision随同此Alvium相机套件提供了一套NVIDIA Jetson系统通用的CSI-2驱动程序——无论您选择哪款Alvium相机,均可凭借此驱动程序兼容所有Jetson系列模组系统(Jetson Nano、Jetson TX2以及Jetson AGX Xavier)。为确保长期可用性,Allied Vision将CSI-2驱动程序开源发布于Github.com,并计划进一步维护、支持后续版本的JetPack SDK,以保证无需其他驱动程序即可轻松集成。

Allied Vision是NVIDIA 首选合作伙伴以及Jetson平台合作伙伴。NVIDIA Jetson平台现已集结了广泛的产品阵容,外型紧凑却性能卓越而且功耗极低,能够在低功耗下高速运行自主机器程序,从而将现代人工智能、深度学习和推理等边缘计算功能成功引入嵌入式系统中。