最新发布:全新Allied Vision Alvium相机MIPI CSI-2适配板和CSI-2驱动程序

Allied Vision针对Alvium CSI-2相机系列发布了附加适配板和驱动程序

通过发布全新MIPI CSI-2适配板和CSI-2驱动程序,Allied Vision显著提升了Alvium CSI-2相机集成至嵌入式系统的便捷性。

 

CSI-2适配板

Allied Vision已为一些最热门的单板计算机和载板开发了适配板。目前已有3种支持以下系统的适配板可供用户选择:
• Toradex Ixora 载板
• NVIDIA Jetson TX2 开发套件
• NVIDIA Jetson AGX Xavier 开发套件
• NVIDIA Jetson Nano 开发套件


强大的连通性和便捷的可访问性

Allied Vision利用这些适配板和对应的驱动程序可以确保在各种嵌入式系统中集成、升级或替换任何Alvium CSI-2相机模块。

适配板名称支持的载板 / 系统  相机连接器数量 
Adapter Board CSI-2 
Toradex Ixora Carrier 
Toradex Ixora Carrier Board with
• Apalis iMX8 Module 
         1
Adapter Board CSI-2 
Nvidia Jetson TX2 / Xavier

• NVIDIA Jetson TX2 Developer Kit

• NVIDIA Jetson AGX Xavier Developer Kit 

         2
Adapter Board CSI-2 
RPi / Nvidia Jetson Nano Dev Kit
 • NVIDIA Jetson Nano Developer Kit          1

结合适用于NXP iMX 6的现有Wandboard和Nitrogen Max CSI-2适配板,Allied Vision可以提供包括适配板以及CSI-2电缆和镜头等官方配件供客户选择,以将Alvium相机平台轻松集成至各种嵌入式平台。而且,客户还可以在GitHub开源平台自行下载获取适配器的设计文件。


NVIDIA Jetson模块化主板的CSI-2驱动程序

Allied Vision还将适用于各种模块化主板(SoM)和嵌入式板的大量CSI-2驱动程序一并开源上传至GitHub供用户下载。针对NVIDIA Jetson系统,Allied Vision则为之提供了一个CSI-2通用驱动程序,兼容所有的Alvium相机以及Jetson系列的各种模块化系统(如Jetson Nano、Jetson TX2和Jetson AGX Xavier等)和NVIDIA JetPack SDK,甚至是未来更新版本的JetPack SDK,用户也无需安装其他驱动程序即可轻松实现集成。


为了方便客户轻松评估与配置产品,Allied Vision还在官方网站(alliedvision.com)上提供了适用于Jetson Nano、TX2和Xavier的预编译内核;同时还将可识别和使用SD卡映像的Jetson Nano与驱动程序源、安装脚本以及相关代码示例也上传至GitHub开源共享。