档案

Omek Optics 运用AVT相机展示创新显微镜检查技术

2012年德国法兰克福国际光学技术、元件、系统及制造展览会(Optatec)展示了先进的高清红外成像显微镜。AVT为此提供了Manta和Goldeye相机。

以色列Omek Optics公司 从2012年5月22日至25日在德国弗兰克福参加了Optatec展出。这家高端工业显微镜创新供应商与Allied Vision Technologies公司合作,演示了应用于工业检测微电子元件领域的低失真成像光学技术。

Omek Optics公司总部位于以色列Givat Ella,设计并制造低失真度、明场均匀,具有对称科勒型远心照明方式的高端工业显微镜。显微镜主要的应用市场是电子仪器及元件的检测,如晶片、平板显示器、LED和印刷电路板。

低放大率高分辨率
Omek显微镜的高分辨率成像和低放大率,以及超宽的视野使它们在市场中脱颖而出。例如,Mic401ET显微镜配有一个高分辨率短焦透镜,可支持最大1英寸传感器格式的数码相机。
在Optatec展会上,Omek Optics公司展示了用于半导体晶片检测的两台300和400系列显微镜。

Omek Mic 401ET显微镜配备AVT Manta G-504 CCD相机,既有低放大率显微技术又结合高分辨率镜头,演示了如何在2x或 4x 的放大率下,用一个500万分辨率的相机检测CCD晶片的过程。Manta G-504相机配备一个2/3英寸,分辨率为2452x2056像素的索尼ICX655 CCD传感器。多亏了高分辨率的Omek显微镜透镜(80毫米焦距),全分辨率传感器因此可以传送高清图像,记录点滴细节。

红外显微技术展现隐藏的细节
Omek Optics在展会上同时展示了配有AVT Goldeye P-032短波红外相机的Omek Mic303 显微镜,用于检测与上述相同的CCD晶片。使用红外成像技术使显微镜能透过硅胶,检查芯片背面的金属元件。

Omek Optics的首席执行官Shai Eisenberg评论道:“我们对与Allied Vision Technologies的合作非常满意。AVT相机在可见和红外光谱内有各种各样分辨率的传感器可供选择,是Omek显微镜的最佳拍档。二者结合在一起,能为用户提供高质图像,满足高要求的工业应用。”

Allied Vision Technologies公司的欧洲,中东以及非洲的国际销售经理Jochen Braun同样也对两家公司的成功合作感到高兴:“Omek这样高端的显微技术供应商能够选择AVT作为数码相机的合作伙伴,令我们倍感骄傲。我们认为这是对我们在可见和红外领域为高要求的工业应用提供高质量和可靠产品的认可。”