档案

Allied Vision高分辨率、高带宽和嵌入式视觉工业相机即将亮相2018上海国际机器视觉展览会

Allied Vision将在2018上海国际机器视觉展览会上展示Prosilica GT、Bonito PRO 和 1 Product Line

Bonito PRO

Prosilica GT

Allied Vision 1 Product Line

2018年3月14日至16日,Allied Vision Technologies(AVT)相机将在上海新国际博览中心W5馆展出。Allied Vision会在56平米的展位上展出其产品和先进的技术。

今年展台的独特之处在于展出高分辨率和高带宽的工业相机,这些相机采用了ON Semi PYTHON CMOS 传感器。


采用ON Semi PYTHON传感器的Prosilica GT相机

Prosilica GT Large Format相机比其它相机拥有更大靶面,因为它采用了具备1200、1600和2600万像素的ON Semi PYTHON CMOS传感器。这些相机可以满足高清晰度成像应用要求,据有极高的稳健性和灵活性。。坚固的设计、有效的被动冷却,以及完备的功能使得Prosilica GT大画幅相机是应对在温度大幅变化和光照条件持续改变时的理想选择。


高带宽CoaXPress相机

Bonito PRO相机是Allied Vision推出的新款高带宽相机系列,它配备4 x CXP-6端口,四根同轴电缆上的比特率达到25Gbit/s,最大传输距离为68米。Bonito PRO X-2620和Bonito PRO X-1250支持最新的高分辨率ON Semi PYTHON CMOS传感器,其像素分别为2620万和1250万。借助高带宽CoaXPress接口,使得这两款新机型兼具高分辨率和高帧率特性:1250百万像素下达到160帧的显示速率,2620百万像素下达到80帧每秒显示速率。ON Semi PYTHON CMOS传感器搭配Bonito PRO的坚固的无风扇外壳,外加序列模式和多(ROI)等综合功能,使其成为了成像应用的理想选择。

Allied Vision 1 Product Line嵌入式视觉相机

Allied Vision 1 Product Line是一款兼具机器视觉相机性能和嵌入式视觉的相机产品线,她在尺寸、功耗和价格上均具有优势的新型相机。1 Product Line是一款为嵌入式视觉应用而设计的全方位数码相机,同时它还可以满足工业和科学图像处理要求。

1 Product Line系列相机的核心是其独特的ALVIUM®技术。ALVIUM®技术是一种专用相机处理芯片,她将高级数字成像和综合图像处理库(IPL)相结合,是集公司25年来工业图像处理技术之大成。

这款新相机的130和140系列率先采用了ALVIUM®技术。这两大系列都使用了MIPI CSI-2和USB3 Vision接口以及众多传感器。


现场演示

在Allied Vision展台的每一张演示桌上,参观者都可以现场体验每一台相机,同时可以将现场演示的效果与自己的期望进行比较。其中有一个演示会展示配有EF镜头的高分辨率的Prosilica GT 5120,它可以快速和精确读取最小产品条形码,自动按顺序对焦不同距离的物品。另一张演示桌上会现场展示Bonito PRO X-2620,突出高带宽成像、序列模式和多区域ROI等特点。最后一张演示桌上会展示Allied Vision 130系列相机上的多区域ROI功能,该系列相机采用了先进的ALVIUM预处理功能的CSI-2接口。

参观者可以利用此次机会体验前段科技,并且还可以跟Allied Vision专家进行讨论。



上海国际机器视觉展览会——W5馆,5602号展位
2018年3月14日—16日
上海新国际博览中心