科研专用相机

 

数字图像处理技术可向人们呈现肉眼看不到的东西。Allied Vision 相机对于诸多学科的科研工作进展都很有帮助,例如可以帮助了解疾病恶化的内在机制、生态系统的演变、帮助观测天文现象、气候变化、农业条件或者帮助在心理学和人体工程学研究中追踪记录眼球运动。不论您有何要求,我们都会与您密切合作,为您提供适合您的科研应用的最佳成像解决方案。

清晰呈现细节

Allied Vision 相机可与显微镜、望远镜或其它科研仪器完美协作,用于记录科学观测结果,清晰呈现出尽可能多的细节。无论您的研究领域属于微观还是宏观 我们的传感器都能为您提供分辨率高达 2900 万像素的优质图像。

呈现肉眼看不到的奇妙世界

不同波长下的红外成像能够使含水量、温度或化学成分等无法通过传统表面检测技术确定的组织性质可视化。Allied Vision 提供多种具有红外灵敏度的数码相机,从具有增强近红外灵敏度的黑白相机到短波 (SWIR) 及长波 (LWIR) 红外成像设备。潜在应用领域包括医疗和生物学研究、农艺学和很多其他生命科学学科

捕捉瞬间

通过高性能数字接口,Allied Vision 相机可利用自动触发机制,通过外围传感器非常精确地捕捉不可预知的事件。利用高达每秒 400 张图像的帧率,您可以轻松分析某个场景在每个百分之一秒内呈现出的状态 无论是物理现象还是鸟类翅膀的运动

适用于恶劣环境

科学研究的场所不仅仅是舒适的实验室。野外考察通常需要耐用、可靠、能够适应极端环境的设备。所有 Allied Vision 相机都在德国和加拿大按照最高质量标准设计和制造,都通过了全面的测试,能够适应工业和专业应用中的恶劣环境。我们的相机帮助科学家们突破了人类知识的界限 无论是登上国际空间站,潜入 6000 米深的海底,还是用拖拉机牵引着在田野间穿行,我们的相机都对此突破作出了贡献。

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您科研应用的相机解决方案

咨询我们的专家!

获取完美匹配您需求的相机。

Application examples

High resolution cameras mounted in the cutter head of a tunnel boring machine enable structural analysis and geological documentation of the drilling...

Read more

The Spanish specialist for artificial vision, INFAIMON, has created a solution for Vision Guided Robotics that identifies, selects, picks and...

Read more

Allied Vision’s Goldeye shortwave infrared (SWIR) camera is giving scientists an unprecedented look at and into living plants to improve crop yields...

Read more

With Allied Vision's heat imaging camera the Application Center for Multimodal and Airborne Sensor Technology measures surface temperature of water...

Read more

A research team at the Bonn-Rhein-Sieg University of Applied Sciences has developed a skin detection process which supports biometric systems in...

Read more