户外成像专用相机

户外成像应用面临着挑战,需要有合适的相机和专业技术。Allied Vision 拥有多年的专业经验,可为您提供实用功能的高分辨率数码相机,帮助您开发成功的解决方案

功能灵活,适应多变的需求

户外成像应用有很多必需条件,如极佳的图片质量、先进的相机控制以及在苛刻环境中具有高性能。Allied Vision 提供具有满足这些需求的实用功能和驱动解决方案的机器视觉相机。例如,我们的 Precise Iris (P-iris) 镜头控制功能可允许用户通过软件调节可变光圈,以适应航空成像过程中不断变化的光照强度。无论是测绘、夜间监控应用,还是水下成像应用,Allied Vision 都能一路陪伴您

恶劣环境中的成像

户外成像需要清晰、锐利的图像来捕捉最微小的细节。Allied Vision 的数码相机采用可以提供高灵敏度和极佳动态范围的顶级 CCD CMOS 传感器。此外,我们还提供可适应低温或高温 (-20 +65 ) 的相机,这些相机在恶劣环境中也能确保稳定的性能。Allied Vision 将与您协助,帮助您针对人脸识别或铁路检查等特定应用制定解决方案。无论应用环境如何,您都可以通过 Allied Vision 找到合适的解决方案

红外功能

Allied Vision 非常清楚有些应用,如安全监控或夜视等,需要看到可见波长以外的物体。我们的短波红外 (SWIR) 和长波红外 (LWIR) 相机可帮助您聚焦您需要看到的细节。使用 Allied Vision SWIR LWIR 相机可实现极低光照条件下的热成像、观察植物吸收水分等,这些相机具有很高的灵敏度,而且还具有传感器冷却功能,能够拍摄出清晰、低噪的图像

 

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您户外成像应用的相机解决方案

咨询我们的专家!

获取完美匹配您需求的相机。

Application examples

The Technische Universität Braunschweig is developing an automated reconnaissance system to support disaster response personnel. Primary component is...

Read more

With Allied Vision's heat imaging camera the Application Center for Multimodal and Airborne Sensor Technology measures surface temperature of water...

Read more

Allied Vision Technologies的GigE相机成为部署在受灾区的移动地理位置标签图像采集系统的一部分

Read more

太阳能发电厂运用GigE相机进行定日镜对准

Read more

时装店Forever 21在纽约市的新旗舰店采用巨型计算机视觉广告牌与消费者互动

Read more