工业检测用相机

在工业界中,机器视觉相机适用于成千上万种不同的应用领域。25 年来,从水果分拣、汽车、制药到采矿,Allied Vision 一直致力于为各种工业提供成像解决方案。通过与各个领域的客户之间的密切合作,我们对其企业的特殊要求有了更深入的了解,也更清楚何种应用需要何种相机技术。

行业优势

 

Allied Vision 的工业相机设计用于应对较高或不断变化的环境温度、冲击和振动以及长时间运行的挑战,在各种工业应用中实现最佳的耐用性和可靠性:这 包括质量控制、无损探伤、机器人和 3D 测量等工业应用。因为专业人员需要的是他们可以信赖的设备, 所有 Allied Vision 相机都在德国和加拿大按照最高质量标准来设计和制造,也都通过了全面的质量检验

轻松集成

 

Allied Vision深知汽车制造的需求不同于苏打水装瓶,所以我们提供从小型外壳到板级版本的各种不同外壳构造,以适用于您的工业检测系统。Allied Vision 的模块化相机概念提供了额外的选项,包括弯头、镜头架、光学滤镜和各种传感器,而且价格实惠。我们强大的软件开发工具包 (SDK) 确保可以轻松在各大主流操作系统中进行软件开发,并与最热门的第三方图像处理软件解决方案兼容

联网

 

质量检验通常意味着要从不同位置观察某个物体,甚至利用多张图像生成该产品的 3D 模型。通过 FireWire (火线) Gigabit Ethernet(千兆网)Allied Vision 可以为高性能、完美同步的多相机系统提供最适用的接口。

最高生产率

 

效率和生产率是任何工业检测应用的关键。高速接口和 400 万像素下最高达到400 /秒的相机帧率确保质量控制不会拖慢您的生产流程。通过最新的 CCDCMOS InGaAs 传感器技术和相机接口,您再也不需要牺牲分辨率来换取速度的提升

见到肉眼所看不见的

 

超越可见光谱的机器视觉允许制造商通过先进的方式执行检测、无损探伤或分拣工作。Allied Vision 红外相机在半导体行业中用于拍摄硅材料内部图像,在太阳能行业中用于检测光伏电池的缺陷,在回收行业中用于识别不同的塑料材料。例如在金属或玻璃行业中,制造商可以使用我们的热成像相机监测生产过程中的温度

 

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您工业应用的相机解决方案

咨询我们的专家!

获取完美匹配您需求的相机。

Application examples

Allied Vision相机被用于基于人工智能(AI)的PCB板检测。

Read more

Allied Vision 的短波红外 (SWIR) 相机应用于红外显微成像,可检测半导体制造过程中的缺陷。

Read more

使用配备AVT Goldeye 短波红外(SWIR)相机的Axiom Optics CinCam InGaAs系统分析短波红外激光束

Read more

Highly automated production processes are usually too fast for the human eye to be able to identify the causes of errors. Allied Vision's Mako camera...

Read more

A number of different cameras visually support the verification of completeness and quality of the interior configuration and ambiance lighting of...

Read more

more applications...