智能交通系统 (ITS) 和交通监控专用相机

 

20 多年来,Allied Vision 始终致力于开发和交付最先进的 ITS 专用相机产品。我们开发出了几乎适用于所有 ITS 应用的相机,从用于单一应用监控的低分辨率 VGA 设备,到用于多车道环境持续监控的 2900 万像素设备。不论您有何要求,我们都会与您密切合作,为您提供适合您的 ITS/交通成像应用的最佳成像解决方案。

质量至上

我们奉行质量至上的原则,因此即使是应用于最恶劣交通成像环境的相机,我们也承诺保修 3 年;在过去十多年,我们已经证明我们有能力提供 3 年保修,而且实践证明,我们的相机拥有很长的平均故障间隔时间 (MTBF)


Allied Vision Prosilica GT 系列相机可适用于 -20 +65⁰C的环境温度。在温度一般低至 -40⁰C/F的环境中,还可通过使用外壳加热器来扩大适用温度范围。 

全面的交通成像解决方案

基于大量市场分析和了解,Allied Vision 一直专注于交通部门、ITS 系统集成商和原始设备制造商 (OEM) 所重视的方面。我们的相机具有强大的功能,不仅可以满足当前的交通成像需求,而且还能满足未来的 ITS 需求,例如触发和预触发功能,可以与当前 ITS 系统和技术无缝集成。

着眼于未来

我们的相机几乎可适用于任何地形、任何 ITS 应用,包括收费系统、公路收费、闯红灯检测、超速检控等应用;Allied Vision 着眼于未来,现已成为 ITS 领域的思想领导者,开发了一些不仅能够满足当前需求,还可满足新一代 ITS 需求(如一体化走廊管理和通常所说的智能交通)的解决方案。

还有疑问?请点击此处与我们联系。我们的专业销售人员将会乐意为您解答问题,帮助您选择最适合您的 ITS 和交通监控应用的相机解决方案

咨询我们的专家!

获取完美匹配您需求的相机。

Application examples

Following hailstorms, many vehicles must be inspected for hail damage in the shortest possible time. With the aid of 17 high-resolution Manta cameras...

Read more

The ITS (Intelligent Transportation Systems) industry is exploding— it’s expected to reach $33.75 billion by 2020 - due to the continuing surge in the...

Read more

Allied Vision Technologies的GigE相机成为部署在受灾区的移动地理位置标签图像采集系统的一部分

Read more

Prosilica GC相机在佐治亚理工学院与科学应用国际公司共同设计的实验型自动驾驶汽车内跟踪车道

Read more

机器视觉技术如何拯救迪拜上班族

Read more