VIMBA 3.1——ALLIED VISION相机软件开发工具包(SDK)

Vimba是Allied Vision推出的极具前瞻性的独立软件开发工具包(SDK),适于所有配备GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394和Camera Link接口的Allied Vision相机。通过Vimba,您可以轻松控制Allied Vision相机、即刻获取图像,并为复杂的视觉应用独立编程或连接第三方资源库。



面向未来

Vimba是Allied Vision推出的基于GenIcam的SDK,可为所有配备GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394和Camera Link接口的Allied Vision相机提供传输层。

GenICam 是相机与设备间即插即用处理标准。GenICam API独立于操作系统、相机接口和相机传感器,因此您可以重复使用您的源代码。Allied Vision是欧洲机器视觉协会(EMVA)正式会员,为GenICam的发展和推广作出了积极的贡献。 


独立于平台

Vimba支持Windows、Linux和Linux for ARM。您可以将源代码从Windows移植到Linux,或者从Linux PC交叉编译到嵌入式系统中。


提供C, C++和.NET接口

Vimba专为C、C++和.NET提供了相应的API。C API或.NET API的易用性令人惊叹,方便用户轻松上手,非常适合简单应用的快速开发。

 

而对于有着更高需求的高级用户则更为推崇C++ API,它更为高效且更为复杂,专为高级面向对象编程应用而设计,包含了STL(标准模板库)、共享指针和接口分类。

 

Vimba包含了C、C++和C#编程实例和大量的用户文档。开始使用前,我们建议您先阅读Vimba的快速入门指南(包含在Vimba安装程序中)。
了解更多 Vimba 架构和 API 的信息

 

 


极佳的连接性

基于GenICam的Vimba传输层(TLs)支持配备GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394和Camera Link接口的Allied Vision相机。此外,它们还会与第三方软件自动连接,如MATLAB、OpenCV、Halcon、CVB。

 

另外,Vimba还为VisionPro(v 6.0或更高版本)提供了Cognex适配器。

学习如何上手MATLAB:

 

MATLAB 入门 (视频, 4分钟)

MATLAB 入门 (PDF)

 

学习如何上手 Cognex VisionPro:

 

Cognex VisionPro 入门 (视频, 3分钟)

Cognex VisionPro 入门 (PDF)

 

学习如何上手 HALCON:

 

HALCON入门 (PDF)

 

如果您不了解如何使用第三方软件,我们很乐意提供帮助!


完善的套件

Vimba是一款全面的软件包,内置Vimba驱动以及驱动安装程序,可在Windows平台上提供最佳性能的驱动程序。

 

通过Vimba Viewer应用程序,您无需编程即可立即查看图像并探索相机功能。此外,您还可以保存相机设置,并快速应用于任意Vimba API。

 

通过Vimba图像转换库,您可以输出多种像素尺寸的图像。

 

Vimba包含了编程实例和大量用户文档。

 

了解更多Vimba组件相关信息:

导览: Allied Vision Vimba SDK (视频, 3分钟)


免费下载Vimba

所有 Vimba 相关的下载都是免费的,包括编程样例和用户手册。您可以立即免费下载并使用 Vimba。

Downloads

下载 Linux x86/x64 版:
Vimba v3.1 Linux, Release Notes
下载 ARMv7 32-bit 版:
Vimba v3.1_ARM, Release Notes
下载 ARMv8 64-bit 版:
Vimba v3.1 ARM64, Release Notes

下载用于Alvium MIPI CSI-2相机的驱动

下载用于Alvium MIPI CSI-2相机的驱动:

下载驱动,样例代码及更多相关内容


支持的相机:

  • Allied Vision GigE Vision 相机
  • Allied Vision 1394 相机 (仅 Windows 版本)
  • Allied Vision USB3 相机
  • Allied Vision Camera Link 相机(仅 Windows 版本)

 操作系统:

  • Windows
    Windows 7 (32位和 64位), Windows 8.1 (32位和 64位), Windows 10 (32位和 64位)
  • Linux
    兼容基于 Intel-32位和 64位以及ARMv7 处理器的标准PC 上运行的Linux系统。 目前仅支持 GigE Vision与USB3 Vision 传输层,适用于Linux系统。已测试的发行版:
    • Ubuntu 18.04 LTS (Intel-32位和 64位以及ARMv7 处理器的标准PC)
    • Ubuntu 16.04 LTS (64位和 32位)
    • Debian 9 (64位和 32位)
    • Debian 8 (64位和 32位)
    • Fedora 30 (64位和 32位)
  • Linux for ARMv7 (32-bit hard-float) 和 ARMv8 (64-bit hard-float) 兼容的嵌入式系统, 例如, Odroid XU4和NVIDIA Jetson TX2。经过测试的版本:
    • Ubuntu 18.04 LTS