Embedded Vision

嵌入式视觉

 

嵌入式视觉是指在嵌入式系统中使用计算机视觉。历史上,随着图像处理算法在强大的PC上运行,数字图像处理开始在工业和科学领域中应用并发展。如今,随着拥有高计算能力、低价格、低功耗的新型处理器的出现,使得小型可移动设备运行图像处理成为可能,而无需使用PC。

什么是嵌入式视觉系统?

 

一般来说,嵌入式系统是小型、轻量且低成本的计算设备,可以嵌入到更大的系统中——例如汽车、机器人或自动售货机。在为嵌入式系统中添加视觉功能时,需要综合对比嵌入式系统与基于PC系统的特性。

 

尺寸和重量

 

要在机器人或无人机中构建图像处理系统,尺寸和重量是关键。用于嵌入式视觉的相机应该非常小巧轻便。大多数时候它甚至不需要外壳,因此采用裸板设计较为理想。

 

接口

 

在嵌入式视觉系统中,您需要能与嵌入式载板兼容的MIPI CSI-2和USB 3.0等相机接口,为相机供电,并占用尽可能小的空间。特别是MIPI CSI-2接口,这在嵌入式系统设计师中越来越受欢迎。

 

软件

 

为了轻松有效地将其集成到嵌入式系统中,相机需要支持嵌入式平台和操作系统,主要是Linux和Linux for ARM。 MIPI CSI-2相机模块还应支持流行的Video4Linux 2图像传输标准。同时必须兼容在嵌入式领域中最受欢迎的OpenCV图像处理库。

了解更多关于嵌入式视觉的信息

[Translate to Chinese:] Embedded Vision Processor: ALVIUM Technology

嵌入式视觉处理器:ALVIUM

 

ALVIUM® 整合了专为基于嵌入式和基于PC的计算机视觉而设计的独特专有片上系统(SoC)和专用图像处理库(IPL)。

Read more
MIPI interface for embedded vision

MIPI CSI2:适用于嵌入式的接口

 

Allied Vision选用MIPI CSI-2作为相机接口,创建了一个具有高级图像预处理功能的完整相机模块,可以连接到嵌入式电路板。

Read more

为嵌入式视觉赋予全新内涵

 

全新 Alvium 系列相机闪亮登场!即刻了解新产品的功能参数。

 

 

Read more